This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHTXL-CC1350:是否可以使用CC1350进行流量测量?

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350, TDC1000, TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/602654/launchxl-cc1350-can-flow-measurement-be-done-with-cc1350

部件号:LAUNCXL-CC1350
主题中讨论的其他部件:CC1350TDC1000TDC7200

大家好。 我有疑问。 我买 了launchxl-cc1350us-starter。  我想用这个产品做超声波流量计。

您可以这样做吗?

谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这没有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢陈先生,你能帮我吗? 我是电子工程师学生。 我想要流量计超声波感应和CC1350。 我是否可以学习示例应用程序?

    此致...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的流量计传感器是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LAUNCHLL-CC1350US -器件TX,其他RX上的起动器件。 我还想使用流量计TL1.0005万 (1MHz)超声波传感器以及TDC1000和TDC7200时间到数字转换器。 是否可以做到?
    您的真诚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要做的是阅读您要使用的设备的数据表,并了解如何与它们连接。 然后,您必须检查CC1350是否支持此接口。

    例如,TDC1000和TDC 7200使用CC1350支持的SPI。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以尝试参考 www.ti.com/.../snia020.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chen。 我可以提问吗? 我曾经使用CC1350简化启动xl开发套件。 我想用超声波传感器来建造水流量计。
    我还会使用tdc1000和tdc7200电路从超声波传感器获取数据。您推荐使用哪种传感器?

    此致...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以参阅 www.ti.com/.../snia020.pdf中的A.1节