This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:安全功能

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101, SIMPLICITI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/603454/cc1101-security-features

部件号:CC1101
主题中讨论的其他部件: SimpliciTI

我的客户希望在CC1101上实施更高级别的安全性(他们已经使用),包括:

  1. FHSS–跳频
  2. 数据白化
  3. 轻量级数据加密(由灯光共享的密钥)
  4. 传输前先侦听

您能否提供一些如何以最佳方式实现这一目标的指导?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1)此应用程序注释: www.ti.com/.../swra482.pdf 描述了概念。 您可以编写代码,以便在CC1101上执行相同的操作。 SimliciTI具有CC1101的跳频,可以查看此代码
    2)请参阅数据表中的15.1。
    3)这必须在MCU端完成,因为CC1101没有内置加密模块。
    4)请参阅数据表中的17.5。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
    您能否向我发送项目1 FHSS的示例代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    据我所知,我们没有FHSS的示例代码。 如上所述,SimpliciTI是最近的(www.ti.com/.../simpliciti)