This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:在数据速率>250 kBaud方面如何使用勘误表?

Guru**** 2867100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/602846/cc1101-how-work-with-errata-on-datarate-250-kbaud

部件号:CC1101

你(们)好

在C上有一个脚本/示例,其中显示了如何处理有关快速数据速率的勘误表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    纳扎尔

    您能否更具体地说一下,这里有一个勘误表链接,您在谈论哪一项?

    www.ti.com/.../swrz020e.pdf

    此致,
    /TA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RX或TX的勘误通常发生在数据速率> 250 (400) kBaud的情况下?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    就我所见勘误表而言,TA链接到的说明根本没有提到数据速率,那么您指的是哪一个勘误表? 请在说明文档中添加链接和页码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是从与 СС1101 è re合作的实践中获得的。 On speed (on speed) less 128 kBaud (速度(数据速率)小于128 kBaud)-我没有错误。 但是,当数据速率快时,就会挂起。
    同一论坛的一位男士说:设置快速数据速率时可能会挂起(错误)。
    он не прав?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应该能够在500 kbps的速度下顺利完成。
    -您是否使用SmartRF Studio建议的设置
    -您是否看到数据包丢失不受信号级别影响?