This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:最佳灵敏度的推荐值

Guru**** 2541940 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/602950/cc1125-recommended-values-for-best-sensitivity

部件号:CC1125

你(们)好

我正在使用两个cc1125作为收发器。 远端处于Rx嗅探模式以保存电流。

载波频率= 170 MHz,调制:2-GFSK,对PLL的反馈功能:启用,XTAL频率40MHz不精确(+/-2 ppm)。

我想知道以下哪项的最佳值:频率偏差,编程RX过滤器BW,

为了在使用数据速率的三个选项时获得最佳灵敏度:1.2 (数据速率)/ 2.4 (数据速率)/ 4.8 kbps (数据速率)

 

 

请提供建议

此致

Idan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Idan,

    请从SmartRF Studio中的推荐设置开始。

    此致,
    /TA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常,建议将偏差设置为数据速率的一半,但对于低数据速率,偏差应根据对讲机的设计方式进行设置。

    对于1.2 kbps:使用SmartRF Studio建议的4 kHz偏差

    对于2.4 和4.8 kbps,请尝试 www.ti.com/.../swra423.pdf中的N模式设置。

    对于接收器带宽,您可以根据信号带宽和TCXO不精确度计算可以达到的低。 。