请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1020 我们有一个基于CC1020的产品,它支持具有0xaaaa前言的曼彻斯特编码协议。 这很好。 现在,我们要添加对另一个前导码为0x0000的协议的支持。 这不可靠。
从数据表部分5.9 3 I读取:
'推荐的前导码为'1.0101万…' 位模式。 中也应使用相同的位模式
曼彻斯特…,提供'1.1001万100110 '10.011万 '芯片'模式。 这对于位同步器来说是必需的
正确同步至编码。'
曼彻斯特解码器不能使用0x0000作为前导码(0x5555..空中)吗?
我尝试解决此问题的方法是将CC1020配置为NRZ编码,并自己解码曼彻斯特编码。 这对于强信号非常有效,但灵敏度已下降,至少为5 dB。 根据数据表,在4800 kBaud时,差值应仅为1 dB。
是否有任何其他配置参数需要在NRZ和曼彻斯特之间进行更改? 到目前为止,我只更改了MDMCFG1。