This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:设置TIDEP0084时,在'ENOTFOUND'- AWS云适配器错误上出现问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDEP0084

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/600729/cc1310-while-setting-up-tidep0084-there-is-problem-on-enotfound---aws-cloud-adapter-error

部件号:CC1310
主题中讨论的其他部件:TIDEP0084

大家好,

我尝试设置 TIDEP0084 (. )(低于1 GHz的传感器到云工业物联网网关)。 但我遇到 了如下'ENOTFOUND'的错误。 BBB通过一台带移动SIM的AP路由器访问Internet。 因此,应该不存在防火墙或代理问题。  (附件是BBB的完整日志).e2e.ti.com/.../BBB_5F00_log.txt

root@AM335x-EVM:~/aws/prebuilt# bash run_demo.sh
在后台启动收集器应用程序
发现Mac协处理器版本信息为:
运输:3.
产品:1.
主要:2.
次要:0
维护:0
----------------
启动网关应用程序
收集器作为进程ID运行:919
在后台启动Node-JS网关应用程序
网关以进程ID 931运行
根@AM335x-EVM:连接到应用服务器的~/aws/prebuilt#
AWS云适配器错误{[错误:getaddrinfo ENOTFOUND https://a23op339u3ex9t.iot.us-east-1.amazonaws.com https://a23op339u3ex9t.iot.us-east-1.amazonaws.com:8883]
代码:'ENOTFOUND',
错误号:'ENOTFOUND',
syscall:'getaddrinfo',
主机名:a23op339u3ex9t.iot.us-east-1.amazonaws.com',
嘉宾:a23op339u3ex9t.iot.us-east-1.amazonaws.com',
端口:8883 }
AWS云适配器脱机
AWS云适配器关闭
AWS云适配器重新连接

我尝试从stackarmor更新认证文件。 但错误是相同的。

我还尝试修改 collector.cfg上的"config-phy-id=3"。 但这没有帮助。

下面是我的设置。

请帮助澄清。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jerry,

    它看起来像是网络连接错误。 让我们仔细检查一下您是否能够与互联网通话。 您是否可以通过ssh进入BeagleBone并运行"ping 8.8 .8.8 ? 我已经看到,当IP租用到期且需要从DHCP服务器租用新的IP地址时,就会出现此问题。

    ~Brocklobsta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Brock,
    感谢您的回复。 我尝试ping其他地址。 ping工作正常。 其他笔记本电脑也可以同时通过同一路由器访问Internet。
    我在6个月前获得了认证文件。 stackarmor人说了认证档案,但没有过期。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brock,

    BBB CAN针脚8.8 .8.8 (附件为BBB日志)。 但是,错误是相同的('ENOTFOUND')。

    e2e.ti.com/.../BBB_5F00_log_5F00_0607.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 http://www.ti.com/lit/ug/tiduci9a/tiduci9a.pdf 2.3 .3.1 上的文档中有关ENOTFOUND错误的以下说明:

    错误:getaddrinfo ENOTFOUND (AWS云适配器错误)如果BeagleBone Black位于防火墙后面,并且无法连接到AWS URL上的服务器,则可能发生此错误。 可以通过使用移动热点将BeagleBone Black连接到互联网,也可以通过配置本地网络设置以允许BeagleBone Black访问外部服务器来解决此问题。

     您似乎无法访问AWS。 是否需要代理设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Suyash,

    谢谢你。 我找到了根本原因。 在awsConfig.json中,"host"的值不能包含"http://"。 只需输入URL (不包括http://)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢更新! 很好地知道它现在对您有效!