This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:Wi-Sun

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/601897/cc1310-wi-sun

主题中讨论的其他部件:CC1310

CC1310是否通过了Wi-Sun联盟认证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Moralez

    我们没有进行Wi-Sun测试。

    此致,
    /TA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的TA1.2012万。
    CC1310适用于智能电网基础设施。
    价格太便宜,性能好,为许多客户所熟知。
    Wi-Sun正逐渐成为实现FAN和Han的标准。
    cc1310/1350是否1350是否有任何经wi-sun认证的模块?