This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SMARTRFTRXEBK:TrxEB入门-源的每项测试? (swrc219c)

Guru**** 2506965 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, CC1120, CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/601949/ccs-smartrftrxebk-trxeb-getting-started---per-test-from-source-swrc219c

部件号:SMARTRFTRXEBK
主题中讨论的其他部件:MSP430F5529CC1120CC1200

工具/软件:Code Composer Studio

我已将 TrxEB 作为 CC1200DK 套件的一部分获得。 是否有使用Code Composer Studio的此主板的代码示例?

我发现swrc219,但这需要IAR的付费许可证,对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Justin,

    我们为MSP430F5529和CC1120 Boosterpack发布了此软件,它还包括对TRXEB和其他收发器的支持(我刚刚检查过,CC1200不在那里,但可以添加几行代码)。 本软件是为与Code Composer Studio配合使用而编写的。

    www.ti.com/.../boostxl-cc1120-90

    如果您要帮助添加对CC1200的支持,请告诉我此软件是什么。

    此致,
    /TA