This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F5133:测试数据放大器;测试设置

Guru**** 1831610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/601608/cc430f5133-test-data-test-setup

部件号:CC430F5133

您是否拥有并能否提供用于备份第1页上的数据表声明的测试数据和测试设置:"适用于符合FCC CFR第15部分(美国)的系统?" 具体来说,我对15.209 小节"辐射辐射辐射"中的合规性感兴趣,对于此设备,感兴趣的频段当然是:216-960 MHz,其中场强不超过200微伏/米,在3米处测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    有关测试数据,请参阅数据表(SLAS554)中的RF传输部分(第82页)。

    谢谢!
    下午