This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310对比CC1120

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/600551/cc1310-cc1310-vs-cc1120

部件号:CC1310
主题: CC1190中讨论的其他部件

您好!

在我的项目中,我需要与城市中距离为3 5 km 的低功率传感器进行通信。

传感器具有印刷电路板天线,接收器具有全尺寸天线。 全部在CC1310上。

我是否有理由使用CC112X来延长传输距离?

在数据表中,CC1310和CC12X的参数 几乎相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    如果您在CC1310上使用长距离模式,则CC1310的性能相当于CC112x。

    您可能需要使用CC1190来扩展5公里的范围。

    您可以使用我们的Range Estimator (范围估算器)电子表格来估计范围,该表格可在E2E论坛上找到。

    谢谢!
    下午
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的回答。