This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:在Rx期间支持CW?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/600867/cc1200-support-for-cw-during-rx

部件号:CC1200

CC1200是否可以在Rx模式下支持连续波输出? 研究后,似乎可以使用config -

  • 透明串行模式,带数据(GPIO0)高
  • 自定义调频 ,不应用调制

如果可能,请告诉我,我渴望尝试!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的意思是Tx吗? (Rx没有什么意义)

    如果您选中SmartRF Studio,则第二种方法用于发送CW。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,我希望使用CC1200进行反向散射。 我的目标是UHF RFID (1.8万-6C),在Rx期间是否可以使用CW?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC1200只有一个对讲机,这意味着它只能在给定时间处于Tx或Rx中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很失望,这就是我想的! 我很好奇,CW是否仍然可以启用,在Rx期间没有Tx数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无法同时启用LNA (RX)和PA (TX)。 因此,在RX期间不能启用CW。