This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:WMBUS OMS 434 MHz范围问题

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: WMBUS, CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/600905/cc1101-wmbus-oms-434-mhz-range-issue

部件号:CC1101
主题中讨论的其他部件:WMBUS

您好,

我为434.475 MHz移植了TI wmbus堆栈(根据OMS附录O文档,这是我所在国家/地区的标准频率)。

一切都运行良好,但我们仅测量了90米的LOS范围。 我相信这是很差的。

我们正在使用来自脉冲的W3127天线。

以下是CC1101的寄存器值:

const RF_CONFIG_T tModeRfConfig ={
0x08,// FSCTRL1频率合成器控制。
0x00,// FSCTRL0频率合成器控制。
0x10,//0x21,// FREQ2 频率控制字,高字节。
0xB5,//0x6B,// FREQ1 频率控制字,中间字节。
0xE8,//0xD0,// FREQ0 频率控制字,低字节。
0x5C,// MDMCFG4调制解调器配置。 -103 kBaud
0x04,// MDMCFG3调制解调器配置。
0x05,// MDMCFG2调制解调器配置。
0x22,// MDMCFG1调制解调器配置。
0xf8,// MDMCFG0调制解调器配置。
0x00,// CHANNR信道编号。
0x50,//0x44,// DEVIATN调制解调器偏差设置(启用FSK调制时)。 ——范围更广
0xB6,// FREND1前端RX配置。
0x10,// FREND0前端RX配置。
0x18,// MCSM0 主对讲机控制状态机器配置。
0x2E,// FOCCFG频率偏移补偿配置。
0xBF,// BSCFG 位同步配置。
0x43,// AGCCTRL2 AGC控制。
0x09,// AGCCTRL1 AGC控制。
0xB5,// AGCCTRL0 AGC控制。
0xEA,// FSCAL3频率合成器校准。
0x2A,// FSCAL2频率合成器校准。
0x00,// FSCAL1频率合成器校准。
0x1f,// FSCAL0频率合成器校准。
0x59,// FSTEST频率合成器校准。
0x81,// TEST2 各种测试设置。
0x35,// TEST1 各种测试设置。
0x09,// TEST0 各种测试设置。
0x06,// IOCFG2 GDO2输出引脚配置。
0x00,// IOCFG0D GDO0输出引脚配置。 有关伪寄存器的详细说明,请参阅SmartRFRegisteredStudio用户手册。
0x00,// PKTCTRL1数据包自动化控制。
0x00,// PKTCTRL0数据包自动化控制。
0x00,// ADDR 设备地址。
0xFF // PKTLEN数据包长度。
};

const uint8_t模式路径表[]={0xC0}; 

是否有任何错误,或者我是否应该审查我的硬件设计(我们的设计与433 MHz EV主板非常相似)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    爱德华多·贝尔纳迪

    在进入现场和执行范围测试之前,您是否已对系统进行了导电测试,以确保其符合您的预期。

    CC1101的射频性能几乎独立于各频段的工作频率。 因此,在测量434MHz系统时,您应该能够接近我们在868MHz时测得的值。

    www.ti.com/.../swra234a.pdf

    要检查的关键项目是射频输出功率,TX频率精度(<优于10ppm)和输入灵敏度(值接近我们在应用说明中披露的值)。

    此致,
    /TA