This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350STK:射频与预期不同

Guru**** 2520200 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/600313/cc1350stk-rf-frequency-is-different-than-expected

部件号:CC1350STK

您好,

我们的设计基于CC1350STK,采用433Mhz + 2.4GHz单端设计。

配置对讲机的433.920 时,接收的频率为433.900 ,  

有什么建议说明为什么会发生这种情况?  

从另一个线程中,我看到了有关24MHz电容器尺寸的建议。 在此设计中,没有24MHz电容器(在参考设计中标记为DNM)

谢谢!

Yuval。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    听起来就像您使用的晶体与我们使用的晶体不同。

    有关 如何调整负载帽的信息,请参阅processors.wiki.ti.com/.../CC26xx_Tips_and_Tricks。