This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:cc1310 Launchpad提供什么范围?

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/599785/launchxl-cc1310-what-is-the-range-provided-by-cc1310-launchpad

部件号:LAUNCHTXL-CC1310
主题中讨论的其他部件:CC1310,SimpliciTI

CC1310的工作频率在1 GHz以下 ,因此应以公里为单位提供范围。

我想知道的是,它是否提供公里范围。 我计划购买此模块,我购买此模块的主要原因是其范围较长。  

在此链接中,  

它说距离远不能以公里为一个距离  

我只是想知道这是否属实。 如果是,是否有任何方法可以增加范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用此Excel工作表: e2e.ti.com/.../37.5556万 来估算范围。 正如您在Excel工作表中看到的那样,该范围非常依赖于日期以及您放置Rx和Tx单位的高度。