This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:是否计划生产CC1310-CC1190 Launchpad1190 Launchpad

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/617565/launchxl-cc1310-is-there-a-plans-to-produce-cc1310-cc1190-launchpad

部件号:LAUNCHTXL-CC1310

您好,

我想知道是否计划将CC1310-CC1190 Launchpad1190 Launchpad作为可订购产品生产?

提前感谢。

Shai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,第一批测试已经完成。 不知道在eStore中有多长时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TER,感谢您的意见。
    根据我的理解,CC1310-CC1190 Launchpad1190 Launchpad l不是距离测试的最佳选择。
    请告知如何使用此启动板(频率为915 MHz)最大限度地提高RF性能。
    也许有关于使用外置天线的应用说明,提前感谢。

    巴西
    Shai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不确定我是否理解您的问题。

    “根据我的理解,CC1310-CC1190 Launchpad1190 Launchpad l不是距离测试的最佳选择。”:那么,您是否指的是LP尚未可用的事实?

    "请建议如何使用此启动板最大化RF性能":您是指CC1310-CC1190 LP1190 LP吗?

    外部天线:LP将安装一个SMA连接器,该连接器可通过0欧姆电阻器进行选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我指的是CC1310-CC1190LP,1190,谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否还有任何开放式问题? 您的回答中未明确是否是这种情况。