This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:天线分集-接收强信号时出现问题,AGC出现问题

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: WMBUS, CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/621810/cc1120-antenna-diversity---problem-with-strong-signal-receiving-agc-problem

部件号:CC1120
主题中讨论的其他部件:WMBUSCC1125

您好,

我正在为WMBUS开发天线分集系统(T1模式,100kcps,2FSK,偏差50kHz, 2B同步字, 序言部分第5段)。 我开始使用单天线解决方案,灵敏度没有问题。 获得的参数是有益的(对于-105dBm的信号强度,数据包长度-20B,为per = 50 %)。 此外,每个参数的强度信号为0 % (0dBm及更多)。 我最近在连续模式下使用载波侦听和PQT模式对天线多样性进行了一些实验。 结果非常有希望-在CS模式下正确切换天线可获得最小的灵敏度损失(1-1.5dB)。 PQT模式太慢,由于前导短导致每次增加(前导长 修复了该问题-但在我的情况下,这不是允许的解决方案)。 不幸的是,发现了一个新问题。 在CS模式下,RF测量显示,每电压随着输入信号强度的增长而快速增长(60 % 表示-60dBm;80 % 表示-50dBm;90 % 表示-40dBm)。 我试图提高AGC的速度,但每次降低都没有成功。 在寄存器中应用许多其他更改也是如此:start_previous_gain _EN,FE_performance_mode和AGC_SYNC_Behavior。 唯一有效的解决办法是将序言部分延长到30B。

寄存器配置:

{CC112X_FS_VCO0,0xb4},{CC112X_IOCFG3,0x24},{CC112X_IOCFG2, 0x11},{CC112X_IOCFG0,0x00},{CC112X_IOCFG0,0x00},
{CC112X_DEAVIAT_M,0x9A},{CC112X_MODCFG_DEF_E,0x06},{CC112X_DCCFILT_CFG, 0x15},{CC112X_FREQ_IF_CFG,0x39},{CC112X_IQIC,0x00},
{CC112X_MDMCFG0,0x05},{CC112X_AGC_REF,0x3C},{CC112X_AGC_CFG1, 0xA9},{CC112X_AGC_CFG0,0xC3},{CC112X_FIFO,CFG,0x05},
{CC112X_结算_CFG,0x03},{CC112X_FS_CFG,0x12},{CC112X_RFEND_CFG0, 0x03},{CC112X_PKT_LEN,0x1F},{CC112X_IF_MIX_CFG,0x00},
{CC112X_TOC_CFG,0x0A},{CC112X_FREQ2,0x6C},{CC112X_FS_DIG1, 0x00},{CC112X_FS_DIG0,0x5F},{CC112X_FS_CAL0,0x0E},
{CC112X_FS_CHP,0x30},{CC112X_FS_DIVTWO,0x03},{CC112X_FS_DSM0, 0x33},{CC112X_FS_DVC0,0x17},{CC112X_FS_PFD,0x50},
{CC112X_FS_PRE,0x6E},{CC112X_FS_REG_DIV_CML,0x14},{CC112X_FS_SPARE, 0xAC},{CC112X_FS_VCO4,0x1F},{CC112X_FS_VCO1,0xAC},
{CC112X_XOSC5,0x0E},{CC112X_XOSC3,0xC7},{CC112X_FS_CAM0, 0x0E},{CC112X_XOSC1,0x03};

{CC112X_CHAN_BW,0x01},
{CC112X_FREQ0,0x66},
{CC112X_FREQ1,0x9e},
{CC112X_PA_CFG0,0x7a},
{CC112X_SYMBOL_RATE0,0x9a},
{CC112X_symbol_rate1,0x99},
{CC112X_SYMBOL_Rate2,0xa9},
{CC112X_SYNC3,0x54},//同步word 01_01_00
{CC112X_SYNC2,0x3D},//同步word 00_11_11_01
{CC112X_SYNC_CFG0,0x1b},// 16H位,位错误限定符已禁用
{CC112X_AGC_CS_thr,0xFD},// CS threshold INT8_t (-3)
{CC112X_SYNC_CFG1,0x0a},// 5LSB为同步阈值
{CC112X_Preambeer_CFG1,0x35}//前导码的5字节0x2D - 12B 0x35 - 30B

分集切换时间: 0.2606ms (27位前导码)

我的问题是如何解决具有相同短前导码(5B)的高强度信号的问题。 我有兴趣降低-30dBm输入信号的Per to 0 %。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,
    我做了一些额外的测试:
    —CC1125芯片的类似测试—结果几乎相同
    -尝试通过AGC_WIN_SIZE和AGC_REASE_WAIT寄存器修改来加速AGC (无周转时间)
    -修改了START_previous_gain或AGC_SYNC_BAHAVIOUR,但有显著改善

    将前导码从20x'01'扩展到96X'01'带来了显著的改进-没有更高输入功率(-40dBm)上的PER -但这不是我们产品中的解决方案。

    如果有人在天线多样性方面遇到类似问题,请帮助制定解决方案。

    顺便提一下。CC112x系列是否有任何实际应用说明讨论了天线分集模式的真正局限性?

    此致!