This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F5137:控制器未重新编码到FET编程器

Guru**** 2391535 points
Other Parts Discussed in Thread: CC430F5137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/618922/cc430f5137-controller-not-respoding-to-fet-programmer

部件号:CC430F5137

你(们)好

尝试使用FET编程器对CC430f5137进行编程,我将jatag插头作为TI设置为4wire的示例。 但是我一直都在找不好的设备,我几乎尝试了所有的东西,所以没有短路,所有的都没有。 复位的电容器是2.2nF,电阻器是47k,所以我认为没有问题。 TDI引脚看起来与下图类似,我不知道控制器是否正在回复某事,JTAG保险丝未熔断。 您是否知道问题是什么?




此致

马德斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mads,您好!

    您能否共享JTAG接头和调试器之间连接的示意图?

    此致,
    Caleb Overbay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mads,您好!

    您是否能够解决此问题? 如果是,您是否可以将您的解决方案发布到论坛,以帮助可能遇到相同问题的其他人?

    此致,
    Caleb Overbay