This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-WMBUS-868MHz:将有线MBUS仪表直接连接到Radio craft (RC1180)模块

Guru**** 2390975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/620306/tidc-wmbus-868mhz-connecting-wired-mbus-meter-to-radio-craft-rc1180-module-directly

部件号:TIDA-WMBUS-868MHz

大家好,

   我想将其中一个有线MBUS仪表直接连接到Radiocraft RC1180模块。是否可以将有线MBUS仪表连接到Radiocraft。 如果可能,请告诉我如何连接。\n\n请告诉我其他任何替代方法来读取有线MBUS设备数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这听起来像是您应该发送给Radianocraft的问题。 我不熟悉他们为客户提供的接口,以及您的有线MBUS仪表上的哪个接口允许您与外部模块进行通信。