This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMARTRFTRXEBK:RSSI和AGC

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/619656/smartrftrxebk-rssi-and-agc

部件号:SMARTRFTRXEBK
主题中讨论的其他部件:CC1120

您好,

我想知道如何在SmartRF Studio中计算RSSI,以及更改AGC寄存器值如何更改此计算。  

如果能够随着数据速率的提高而改变,这也是一个很好的了解。  

最后,我有一对CC1120,我想测试重要射频参数之间的关系,以便更好地了解芯片的功能以及如何针对特定质量进行优化。

您建议我改变哪些独立变量,它们之间的可靠性如何? 最后但并非最不重要的是,从实际意义上说,以这样一种方式来实现这一目标的最佳方式是我真正了解这一芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RS60,

    RSSI在CC1120内部计算,并在AGC影响消除后提供给用户。 因此无需担心每个数据包的AGC设置。

    在接下来的学习中,我建议从SmartRF Studio中的推荐设置开始,并继续使用。 然后,您可以从此处修改设置,工具将在中警告您选择可能不起作用或不起作用的内容。 您是否担心,您不会损坏设备。

    此致,
    /TA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IF的使用取决于信号带宽。 我没有一个很好的人物(我没有找到一个通过谷歌搜索的人)显示这一点,所以我会试着用文字解释。

    如果是模拟前端,则有一个混频器,IF频率为默认的62.5 kHz。 如果这太低,闪烁噪声将开始降低信号质量,如果太高,信号将开始通过ADC的噪声整形进行过滤。 在DC中,数字后处理插入一个过滤器以移除DC。 如果使用IF,则信号将围绕IF频率居中。 如果信号带宽过大(~80 - 100 kHz),信号将开始被直流滤波器过滤,性能将下降。 然后,如果必须使用,则为零。