Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1021
主题中讨论的其他部件:CC1310, CC1021
工具/软件:Code Composer Studio
尊敬的TI:
我需要一些帮助来让FreeRTOS在该设备上运行。 我在 http://www.freertos.org/TI_CC3220_SimpleLink_FreeRTOS_Demo.html上找到了一个适用于CC3220的CCS项目和端口。 他们说,该项目中包含的端口应在CC1310的M3核心上工作。 这是我第一次使用CCS,所以我不太了解它。 我能够在CCS/LAUNCXL-CC1310上运行示例项目,就像第一个发送或接收数据的项目0一样,但我无法为CC1310从头开始创建一个新的简单项目-遇到 错误Reset_ISR未定义。 我想我需要从一些基本的演示项目开始,并以某种方式从另一个CC3220项目引入FreeRTOS端口。 如有任何关于如何做到这一点的建议,我们将不胜感激。 谢谢,Brett