This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:用于STD-30的CC1310

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, CC1125, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/619545/cc1310-cc1310-for-std-30

部件号:CC1310
主题中讨论的其他部件: CC1125CC1120

您好,

我们想知道CC1310是否支持ARIB STD-30窄带(426MHz频段)。
无法找到支持400MHz范围的CC1310的详细信息(适用于日本法规)。

CC1120/CC1125是1125是ARIB STD-30的最佳选择吗?

此致
Kummi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1310不是窄带设备,不适用于ARIB STD-30。 最好的选择是CC1120 (比CC1125更便宜)