This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:CC1101处于接收ASK/OOK透明模式

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/619331/cc1101-cc1101-in-receive-ask-ook-transparent-mode

部件号:CC1101

我尝试在透明模式下接收CC1101的2,4kBoud ASK包。 频率为433.92mhz。 在SmartRF Studio7 (脱机)中 ,我找不到数据选项/格式:异步透明以及如何设置PATABLE寄存器。 您能帮我处理所有寄存器设置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于CC1101,异步是用于透明模式的名称。 转至继续。 Rx/TX选项卡。

    AGC设置包含在 www.ti.com/.../swra215e.pdf中。 在此模式下,PATABLE寄存器的设置方式与其他模式相同,请参阅文档/SmartRF Studio。