This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1190评估模块套件

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1190, CC1101, CC1201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/618738/cc1190-evaluation-module-kit

主题中讨论的其他部件:CC1190CC1101CC1201

大家好

我在日本东京。

我需要'CC1190评估模块套件'。 我在下面的链接中找到了它。

我可以在哪里购买? 你有什么想法吗?

http://www.ti.com/lit/ml/swru246/swru246.pdf

感谢你能抽出时间。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Nguyen:

    在TI网站上,我们只有CC1101和CC1190的组合: http://www.ti.com/tool/cc1101cc1190emk868 。1190。 您可以直接从TI购买。  根据CC1190的用途, 您可以从PCB上卸下CC1101,只需使用CC1190。  

    如果您需要CC1190EMK本身,它看起来像是Mouser或Newark可能具有单个CC1190-915MHz EMK。

    此致,

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nguyen:您打算将CC1190与哪种芯片配合使用?

    我们建议您使用要使用的射频芯片测试CC1190,因为性能将取决于组合,而不是独立的CC1190。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的快速回答。

    我决定使用CC1201作为射频芯片,但关于CC1190,我不决定是否使用。
    如果您有其他清洗液(RF芯片和放大器),请告诉我。

    非常感谢。
    非常感谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以使用 www.ti.com/.../boostxl-cc1120-90 并将主板某些修改为使用CC1201。