This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:CC1125内部延迟"90dB动态范围ADC"和"通道滤波器"

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/618484/cc1125-delay-of-cc1125-internal-90db-dynamic-range-adc-and-channel-filter

部件号:CC1125

大家好,

 我的客户正在寻找用于GSM900频段的RF收发器,也需要少于50us的延迟,客户对CC1125的表现很感兴趣, 它将用于 2-FSK@160kbps 情况,没有FIFO和数据包处理程序。

  您是否可以帮助阐明"90dB动态范围ADA"和"通道滤波器"所需的定时?

  期待您的回复,谢谢。

此致

本杰明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Benjamin,

    在透明模式下,总延迟为2-3个符号时间。

    此致,
    /TA