This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] quan@otsl.jp

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/617948/quan-otsl-jp

主题:CC1200中讨论的其他部件

大家好

我有一个问题,请帮我。

 在CC1200上,当传输打开时,我们是否可以读取接收FIFO (高电平上的GPIO0)

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 TX FIFO和RX FIFO是相互独立的。 您也可以在发送时写入TX FIFO,或在接收时从RX FIFO读取。 请参阅 www.ti.com/.../swrc253 (也适用于CC1200)作为稍后的示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢,我做到了。