This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/616343/cc1200-issue

主题:CC1200中讨论的其他部件

您好,现在我使用CC1200遇到下面的问题,您能帮您解释一下,tks!


1,如何确定前置功号? 目前,我理解序言仅知道您可以配置EVENT0,但无法确定序言的数量。 例如,我要传输64字节或128字节有用数据,需要多少前置功号?

2,EVENT1时间:我知道在EVENT1时间之后的前导码之后检测到,如果有Sync (即有效负载) CC1200wakeup;否则继续休眠。 我不知道是否正确。
此外,两个句子中的CC112xCC120x RX嗅探模式文档3.3 事件1和tEvent1空间似乎相互矛盾。 说tEvent1大于晶体启动时间,但说tEvent1应设置为比晶体启动时间短。
很难解释,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我相信您的帖子缺少一些信息。 由于您在谈论EVENT0和EVENT1,我假定您要使用嗅探模式(无线唤醒)。

    前导码数量:需要发送的前导码字节数量取决于您希望在每个唤醒周期之间休眠的时间长度。 您需要一个比唤醒期间间隔更长的前导码,以避免丢失数据包。

    tEvent1:请再次阅读章节3.3。 应用程序注释状态指出,将tEvent1设置为小于或大于xtal启动时间将取决于应用程序的类型。 对于嗅探模式应用程序,tEvent1应设置为小于启动时间。

    如果接收到有效的数据包,MCU就必须发出新的SWOR闪灯,将芯片重新设置为休眠状态。 请下载并运行应用手册中链接到的示例软件,以便更好地理解。 同时测试包含的Excel工作表,以查找可用于您的用例的计时。