This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:CC1101

Guru**** 2542650 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/616226/cc1101-cc1101

部件号:CC1101

尝试在基于CC1101和SX-1276的Semtech设备之间建立通信时,两个设备都配置为在FSK中工作。

 

我可以在50 m 附近进行通信

 

请告诉我:

  1. 如果有人尝试将这两种设备混合使用?

 

  1. 如果您有任何解决此问题的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您可能会遇到两块主板之间的频率偏移问题。

    您可以增加接收器上的Rx带宽,以适应Tx和Rx板之间的频率偏移。

    谢谢!
    下午
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否检查了两台设备是否已设置为使用相同的同步字词?

    请显示您如何设置这两种设备。

    通常,如果两个不同供应商的两个设备设置为使用相同的调制格式和相同的数据包格式,它们应该能够进行通信。