请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1101 尝试在基于CC1101和SX-1276的Semtech设备之间建立通信时,两个设备都配置为在FSK中工作。
我可以在50 m 附近进行通信
请告诉我:
- 如果有人尝试将这两种设备混合使用?
- 如果您有任何解决此问题的建议?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.