This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:数据包嗅探器2,用于检测来自CC1120/cc430f5137的5137的数据包

Guru**** 2393185 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1310, SIMPLICITI, CC1120, CC430F5137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/635796/launchxl-cc1310-packet-sniffer-2-to-detect-packets-from-cc1120-cc430f5137

部件号:LAUNCHTXL-CC1310
主题中讨论的其他部件: SimpliciTICC1120CC430F5137

您好,

我最近购买了LaunchXl-cc1310进行一些开发。 我注意到发布了一个新的FW,其中launchxl可用作数据包嗅探器。  

这种新的数据包嗅探器固件能否检测CC1120和cc430f5137 (运行SimpliciTI协议)之间的数据包。

谢谢你

库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用了正确的RF设置,则应该可以这样做。