This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:CC1120 RSSI /晶体容差问题

Guru**** 2768145 points

Other Parts Discussed in Thread: CC430F5137, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/635798/cc1120-cc1120-rssi-crystal-tolerance-issue

部件号:CC1120
主题中讨论的其他部件:CC430F5137

您好,

我们有两个使用CC1120的定制板,一个使用Stellaris MCU,另一个使用更新的tm4c129 MCU。 我面临这样一个问题:与链接至Stellaris MCU的CC1120通信时,具有cc430f5137的传感器的RSSI值较高。  

当同一传感器与连接到CC1120的TIVA / tm4c129 MCU通信时,RSSI值似乎要低得多。 包括天线在内的大多数组件都是相同的。 我注意到的唯一不同的组件是连接到CC1120的晶体。 Stellaris板上使用的晶体具有 +/- 10 ppm,而tm4c129上的晶体具有+/- 20 ppm。

不同的晶体容差是否是两个板之间RSSI不同的原因?

谢谢你

库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这取决于您的设置。

    所需RX滤波器带宽的近似值为:信号BW +4*ppm xtal*操作频率

    信号带宽取决于数据速率,偏差和调制格式。