This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 110 l cc:需要审核CC110L + MSP430设计

Guru**** 2513295 points
Other Parts Discussed in Thread: CC110L, MSP430G2402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/635641/cc110l-need-cc110l-msp430-design-reviewed

部件号:CC110L
主题中讨论的其他部件: MSP430G2402

 您好,TI:

 我们正在使用  CC110L和MSP430G2402设计低成本电池供电标签。 TI能否 审查设计?  如果是,我应该将原理图+布局文件发送到哪里?

Thx

克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以快速了解一下设计。 向我发送一个包含PDF和光绘文件的朋友请求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我已向您发送朋友请求。
    非常感谢
    克里斯