This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1201:CC1201射频芯片与CC1190前端集成

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1120, CC1190, CC1201, CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/634295/cc1201-cc1201-rf-chip-integrated-with-cc1190-front-end

部件号:CC1201
主题中讨论的其他部件:CC1190,CC1120, CC1200

大家好

  有没有人能告诉我 关于前端 CC1190的CC1201射频芯片的详细设计(pig或jpeg可以),特别是CC1201和CC1190之间的中间电路图的设计。

  我在TI站点中搜索,没有任何关于此对集成的应用说明示例。 如果有人能给我一些关于这种设计的建议,我将非常感激。  

此致

Daimb  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用CC1120 + CC1190参考设计。 将CC1120更改为CC1200,并更改CC1200周围与CC1120不同的组件值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的友好回复。
    此致
    Daimb
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的友好回复。

    此致
    Daimb