This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:ADC规格

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/634578/cc1310-adc-specs

部件号:CC1310
主题中讨论的其他部件: SimpliciTI

CC1310团队,

我们需要有关CC1310的ADC规范的更多详细信息。  您能提供以下信息吗?

我们需要:在5 us转换期间的RSW,csh和采样时间

我查看了其他一些e2e帖子,如下面的帖子,但没有找到答案。  据我所知,数据表中的TRM或ADC特性中没有这些信息。

谢谢!

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们不提供RSW和csh,仅输入阻抗为> 1 Mohm。 他们希望这些值的用途是什么?

    采样时间由ADC驱动程序API提供