This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1021:1090Mhz OOK

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/633755/cc1021-1090mhz-ook

部件号:CC1021

您好,支持

我正在搜索以1090Mhz运行并执行OOK调制的零件

我已经在一组标准零件上进行了搜索,但是找不到任何东西,但是我非常怀疑有什么东西可以买到,我只是很难找到它

非常感谢您的任何帮助

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉,TI没有任何收发器或支持1090 MHz的无线MCU。