This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:参考设计

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/634019/cc1200-reference-designs

部件号:CC1200
主题中讨论的其他部件: CC1120

您好,

此CC1200 (430 MHz)是否有参考设计,但有原理图和PCV (如swrc221 (Cadstar)中的设计? 正如我在swr122 (CC120.043万MHz)中看到的,只有PDF和其他一些,我想是光绘文件。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于某些原因,CadStar未包括在这些参考设计中。 原理图和布局与包含CadStar文件的CC1120参考设计非常相似,这意味着您可以查看这些文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。 你是对的,当我仔细看的时候,它是非常简单的,即使不是一样的,但组件有完全不同的放置,这使人困惑。