This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCXL-CC1350:LAUNCXL-CC1350

Guru**** 2549120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/632377/launchxl-cc1350-launchxl-cc1350

部件号:LAUNCXL-CC1350
主题:CC1350中讨论的其它部件

尊敬的先生/女士:

我们将CC1350用于我们的车辆跟踪项目, 在这种情况下,我们将 通过UART连接外部设备(STN微控制器),同时连接 到它,一些AT命令工作, 而一些AT命令不工作, 这意味着,具有数字响应的AT命令  将到达TI,而具有字母/字母数字响应的响应 不会进入TI。

 

在我们与其他微控制器 以及 TI TIVA C系列测试的相同过程中,其工作正常。

请建议使用CC1350解决上述问题。

谢谢,此致,

Hemantha Kumara N K.