This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:RSSI验证问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/633857/cc1200-rssi-verification-problem

部件号:CC1200

大家好:

我正在使用CC1200进行一些范围测试。 我有两个不同的CC1200EM套件:868/930MHz和420/470MHz,带有各自的天线。

我使用的是专有的进化版,我可以切换套件。
问题:

我的问题是,我不知道我是否正在使用正确的偏移(目前,两者都是99)

在我的桌面上,我的Rx和TX距离大约一段距离。 1 m ...在TX旁边,我有一个Aaronia光谱分析仪来验证这些值。

问题:

如果我使用868套件,RSSI值会给我大约-70dBm。 同时,频谱分析仪指示ME -32dBm

如果我使用434套件,RSSI值和频谱分析仪的值大约为-32dBm。

868 Kit的偏置是否有任何问题??? 还是对?????

我正在使用2-FSK @1,2bsps和0dBm TX功率。处方剂量计体重为14,88KHz。



有人能帮我验证问题吗,如果是问题

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    -可能是两个EMS在868 MHz上的频率偏移与RX BW相比过大。 使用两个EM (不是同时)发送CW,并使用RBW = 300 Hz测量频谱的偏移。 您正在使用的信号的OBW接近10 kHz,这意味着EMS之间的偏移必须较小。
    -它也可能是868 MHz天线上的一个错误。