This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:CC1200的参考设计,具有附加PA和LNA (434MHz)以扩展范围

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/633715/cc1200-reference-design-of-cc1200-with-extra-pa-and-lna-at-434mhz-to-extend-the-range

部件号:CC1200

我正在尝试在CC1200上使用额外的PA和LNA (434MHz)来扩展范围。 最大数据速率为1Mbps。 我想知道TI是否具有此频率的参考设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不,我们没有。 我们有169 MHz,868 MHz和915 MHz的参考设计,但据我所知,没有433 MHz的参考设计。 我们的参考设计仅在433 MHz上使用CC1200,这可以与Skywork等公司的前端参考设计结合使用。