This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:协调员停止发送信标

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/633245/cc1310-the-coordinator-stops-sending-beacon

部件号:CC1310
主题中讨论的其他部件: SimpliciTI

您好,

我使用简化版cc1310 1.50 SDK。

我通过设置config_beacon _order 5和config_superframe_order 4.config_PHY_ID使用信标模式,它是 APIMAC_generic_China, LRM_433_PHY_130。

有14台终端设备加入网络,终端设备  每60秒向协调人报告心跳信息,6-7小时后,协调人停止发送信号。所有终端设备都变为孤立状态。然后,  

我使用两个终端设备加入网络,终端设备每500毫秒向协调人报告心跳信息,几分钟后,协调人停止发送信号。

我看到同样的问题。

那么,这有什么问题呢?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,这是15.4 堆栈,对吧? 我将通知15.4 支持团队并使用15.4 堆栈标记您的帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,FredG。

    是的,这是。非常感谢您,much.it's对我来说是一个紧急问题。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,ruimao,我们正在努力重现此问题。 将很快提供更新。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Suyash Jain
    我明白了,谢谢。
    谢谢!