This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-CC1125:SmartRF Studio 7练习5 (命令频闪灯面板

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125, CC1190, CC1120, CC1120EMK-420-470, CC2511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/632297/boostxl-cc1125-smartrf-studio-7-exercise-5-command-strobe-panel

部件号:BOOSTXL-CC1125
主题中讨论的其他部件:CC1125CC1190CC1120CC1120EMK-420-470CC2511

我有2块增强型CC1125评估板。 我尝试在SmartRF Studio 7中完成练习5。 设置RX端时,状态按钮不显示锁定。 它保持为灰色,显然它不接收来自传输端的数据包。 有人能建议解决此问题吗? 我试过另一块板,结果是一样的。 我怀疑我错过了其中一个步骤

谢谢

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否发布一些屏幕截图,详细显示您尝试执行的操作,同时显示问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    几年前,我在另一家公司的一台非常相似的收发器上工作。 它还有一个PLL_LOCK,但在有锁之前不允许您继续。 这是指在锁定前无法将其放入RX或TX。 此处似乎并非如此,因为设备未锁定时,它会进入RX。 我确实注意到TX侧的一次出现,锁定时按钮显示为绿色。 之后我没有观察到它,因为我专注于RX侧。

    我附上了一个显示2个屏幕快照的文件。 第一个是在我选择了频率后,您可以看到设备处于空闲状态且未锁定。 然后按药格处方。 我按SRX,状态将更改为RX,但锁定状态仍呈灰色。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../Print-Screen1-17.1017万.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在发布SRX之前发布了SCAL?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我做了一件很傻的事,只是按照手册的内容。 在SmartRF Studio用户指南和教程中,在执行练习5时,它没有提到SCAL。 我在我的两个主板上都尝试了这个,它们现在都可以工作了。 练习中是否还有其他"要点"?

    谢谢

    彼得
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我从未看过这项练习(这就是为什么我需要你一边的屏幕截图),所以不确定它是否涵盖了所有内容。

    请注意,此面板使您能够以与代码中相同的方式使用芯片。 在Packet RX和Packet TX面板中,SmartRF Studio运行所使用的中没有见解的代码。 使用此面板,您可以在开始编码之前简单地测试不同频闪灯的工作方式。 对于您的情况:在转至TX/RX之前,需要校准VCO。 这可以通过发出SCAL STobe手动完成,也可以在进入RX/TX时自动完成(在结算_CFG寄存器中设置)。 不确定面板中的锁定指示灯的精确度,一种简单的检查方法是从空闲转到TX,然后查看频率以查看是否正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想以多种不同的方式使用CC1125。 第一个是完全替换我已使用超过10年的现有收发器。 此外,我还将添加CC1190,以增加另一个项目的范围。 第二种是向已安装的以前系统传输。 所以我的下一步是从一个EB向另一个EB发送我以前传输的确切数据。 现在这应该比较简单。 接下来,我需要设置收发器,使其具有相同的频率,偏差,波特率等,并传输到之前使用的收发器。 完成后,我将开始进行一些编码,原理图和电路板布局。

    谢谢

    彼得
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要测试与传统系统等的通信,请使用SmartRF Studio中的packet_RX/packet_TX选项卡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个大问题。 我要更换的传统系统为433MHz。 我已经检查了TI站点,但看不到任何工具允许我对CC1125执行此操作。 除了设计新主板之外,您还有什么建议吗? 我也会将主板用于920MHz频段,所以我没有浪费钱在增强包上。  

    谢谢

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看起来我们没有433 MHz CC1125板。

    选项:
    -使用 www.ti.com/.../cc1120emk-420-470 并将其转换为CC1125。 您希望使用CC1125与CC1120的主要原因是什么?
    -将BoosterPack转换为433兆赫。

    您只需要一个433 MHz的主板进行性能测试。 您可以使用BoosterPack进行软件开发。 对于工作台测试,您也可以在433 MHz上使用此主板,但由于此频率的匹配和天线关闭,您将获得较差的性能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我决定使用CC1125是因为它是一款较新的设备,而且我还看到了Sigfox的超NB设备,它与CC1190集成良好。 为什么要使用CC1120而不是CC1125?
    要转换CC1120emK-420-470,我想我只需要用CC1125替换CC1120? 我还假设没有其他频率的更改。我是否必须加载任何引导加载程序或固件,或者在收到芯片时是否已完成此操作? 对于BoosterPack,我需要更改一些无源组件,使其适合433MHz。 是否有说明如何执行此操作的文档?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC1120和CC1125相当平等。 主要区别是:

    - CC1120具有最小RX BW = 7.8 kHz,CC1125 = 3.55 kHz
    - CC1120使用32 MHz xtal,CC1125可以使用32 MHz和40 MHz。 时钟越高,相位噪声越低。 如果您的目标是Sigfox,则应选择CC1125 (与CC1120相比)

    -您只需交换EM上的芯片。 或者更改xtal,取决于要使用的xtal频率。
    -必须将RF_P/N/ TRX引脚和天线之间的所有无源设备更改为完全支持433 MHz。 请比较参考设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于某种原因,您的上一篇文章未出现在此处,但我收到了一封关于此问题的电子邮件。 您说我只需更换芯片和TXCO (可选)即可将CC1120 EB升级到CC1125。 但是,从我读到的内容来看,它还需要DK @ 299美元才能使用。 我弄错了吗? 我在主板上根本看不到任何USB连接器,所以我猜它们只是CC1120的哑光收发器板。 我可能需要修改现有的主板。 是使用印刷电路天线还是需要外部天线? 如果是,天线的主板上的连接器是什么? 我无法理解对"RF_P/N/ TRX引脚和天线"的引用。 我可以看到TRX_SW和LNA_P & LNA_N,但没有RF_N或RF_P 您能详细说明吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我现在看到您的帖子。 在增强板上,C40和L11用于匹配868或915MHz。 我该如何处理这些问题? 外部天线接头是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EMS设计为与TRXEB一起使用,但对于某些焊接烙铁头,您可以焊接到SPI接口和电源的电线,然后将其连接到LP。

    即使您将PCB天线与433 MHz匹配,它的性能也会很差,因此我建议您使用外部天线。 如果找不到连接至BoosterPack上天线连接器的良好电缆,请使用半刚性电缆。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 让我重点谈谈CC1120EM420/570。 我首先用cc1125替换CC1120。 然后焊接到SPI连接上。 我当然可以找到带SMA连接器的外置433天线。 您说要将其连接到LP。 什么是LP? 完成此操作后,如何与SmartRF Studio交互。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉,您忘记使用SmartRF Studio。 然后它会稍微复杂一些。 要使用Studio,您必须具有CCDebugger或TRXEB。 BoosterPack的USB部分实际上是一个TRXEB,很容易连接到针脚行,但如果您需要CC2511 (其行为类似于Studio中看到的TRXEB) 要控制EM上的CC1120,您必须断开BoosterPack上已有的CC1125。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有2个CC调试器和2个CC1125增强包。 我很高兴购买一套CC1120EM并进行一些更改。 您能否绘制一幅图,说明事物是如何联系起来的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有绘图,但基本上4条SPI线,VDD,GND和RESET是最低要求。 此外,GPIO2和GPIO3对于SmartRF Studio功能发送数据包非常实用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    自从我收到CC1125增强板以来,已经近4周了。 这远远超过了我为评估CC1125而保留的内容。 我再也负担不起一周左右的时间来进一步看看433MHz的设置。 我会预留给准备好一些工作板的时候使用。 我已经对860/920MHz频段进行了评估,我将使用CC1125来实现此目的。 感谢你的帮助。

    彼得