This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1000:具有相同功能的CC1000的替换设备

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1000, CC1021, CC1125, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/633467/cc1000-replacement-device-for-cc1000-with-identical-features

部件号:CC1000
主题中讨论的其他部件: CC1021CC1125CC1120

您好,

我正在寻找类似于CC1000的RF收发器部件。 根据TI网站,不建议将CC1000用于新设计。 推荐的零部件不符合我的要求。  

我正在寻找一款在920MHz-1050MHz范围内工作且没有任何特定调制/解调协议的PUE RF收发器。  

我需要RX模拟IF输出,以便可以使用外部ADC。 另外,我需要能够绕过任何内部AGC并手动设置接收器增益。

在传输端,我只想生成CW音,同样没有调制。 发射器输出功率灵活,最好在0dBm范围内。

几乎所有我在TI产品系列中找到的部件都有一个用于特定方案(如FSK)的内部调制器/解调器-这不是我要寻找的, 我只想在发射器上生成CW提示音,然后在上述指定的频率范围内使用另一个相同的芯片接收它。 是否有符合我要求的零件?  
也许现有的FSK芯片可以绕过调制器/解调器,而完全在CW模式下工作?

请提供建议。

谢谢!

Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于TX,我们的所有RX芯片都可以发送CW。 我相信我们所有的射频产品都有一个内部ADC或类似的产品。

    为什么要使用外部ADC等?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要外部ADC,因为产品对动态范围的要求很高。 我需要90-100dB的动态范围,其目的是拥有一个外部LNA,将TI接收器置于低增益模式(高线性),并使用15位外部ADC (1Mbps采样率)。 IF信号的顺序为50-100kHz。

    您是否有一个部件随附高分辨率ADC,其中TX/RX频率范围涵盖,我可以发送/接收CW?

    以CC1021设备为例,您如何将其置于CW模式? 您是否可以将工作范围从960MHz扩展到1050MHz?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC1120/ CC1125上的ADC具有80 dB至90 dB的动态范围。 其他产品中的ADC具有较低的动态范围。

    您为什么要接收CW,为什么要获得极高的动态范围?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最终应用是一种生物医学设备,其典型路径损耗(或人体损耗)约为90-100dB。 它是一种人体成像应用程序,损失较大。
    是否可以生成CW并手动控制CC1120/CC1125中1125中的接收器增益?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我仍然不明白为什么要使用CW,为什么需要锁定增益?

    如果您查看CC1120/CC1125的1125的数据表,它对于低数据的灵敏度为-124 dBm,这意味着如果您发送的值大于0 dBm,您仍然可以接收具有某种边界的信号。 对于接收CW,您可以直接读取RSSI值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们不能运行自动增益控制。 原因是,收到的最重要的信息是反射相-具有自动增益控制意味着当您更改接收器增益时,相位可能会发生变化-尤其是当您更改RF前端的增益时
    RSSI信息是接收器输入功率的插值-我需要接收到的原始数据,以便计算振幅和相位。 RSSI未提供此信息。 另外,CC1120的文档几乎没有描述RSSI (只是几个图),很遗憾。