This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC110L:CC110L和WMBUS模式C

Guru**** 2514095 points
Other Parts Discussed in Thread: CC110L, WMBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/633017/cc110l-cc110l-and-wmbus-mode-c

部件号:CC110L
主题中讨论的其他部件:WMBUS

您好,

我们生产基于CC110L的WMBUS模式T接收器。

现在,我们有一些向 模式C添加兼容性的请求

CC110L是否与WMBUS模式C兼容?
您认为是否可以使用CC110L实现同时兼容模式T和模式C的接收器?

此致,

Carloalberto Torghele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    T模式和C模式使用相同的数据基,但编码不同。 如果接收到的数据包是T模式或C模式数据包,则有效负载中的第一个字节将提供信息,然后MCU必须根据此信息进行解码。 换言之,CC110L和相同的软件可以同时接收C模式和T模式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!