This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101-CC1190EM915RD:1190:CC1101-CC1190,1190,带SmartRF TRx EB-显示不支持对讲机,每次测试

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200, CC1101, CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/631894/cc1101-cc1190em915rd-cc1101-cc1190-with-smartrf-trx-eb--showing-not-support-radio-in-per-test

部件号:CC1101-CC1190EM915RD</s>1190

我有用于CC1200 EM的Smart RF TrxEB,我想将EM板与CC1101-CC1190EM(869MHz)连接1190连接起来。 在PERTest中,它显示不支持对讲机。 另外,当我使用Smart RF Studio测试时,它不会让我的振铃超过2-3米。 我做错了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用SmartRF Studio:
    -您是否在Studio的此菜单中选择了范围扩展器?
    -您是否将频率设置为869.525 MHz?

    我有一段时间没有查看每项测试。 检查CC1101返回的部件号是否存在于选择表中,并查看每个测试是否支持CC1190。 必须设置PA_EN和LAN_EN信号的控件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,所有设置都很好,现在我可以接收数据,但没有天线。

    1.我从接收器一侧取下了天线,我可以从大约50米处接收数据。
    2.连接天线时,它不能提供3-4米的距离。
    3. PA_EN和LAN_EN的跳线设置是什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    跳线设置:取决于您是否使用SmartRF Studio。 请参阅SmartRF Studio帮助(按F1)。 另请参阅帖子中我链接到的应用说明。

    天线覆盖范围较差毫无意义。 请注意,CC1101在RSSI为~-34 dBm时饱和,请参阅 www.ti.com/.../swra356.pdf 这意味着您必须在设备之间保持一定距离才能接收数据包。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Ter,

    这些模块的奇怪行为。
    1.如何使用USB电源为EM板添加外部电源。 由于 此CC1101-CC1190 EMS1190 EMS不支持EB,因此我不仅可以为该主板提供外部电压。 因此,我使用Smart RF Studio进行测试。
    2.我在城市中使用此模块可以获得的最大范围是多少(我要求的是平均值不准确)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1)如果您使用SmartRF Studio,则必须在TRXEB和PC之间使用USB,从而为主板供电。 或者,您是否希望为主板提供不同于3.3 V的动力?
    2)无法估计城市环境中的范围。 没有LOS,您不知道建筑物等对信号的衰减程度。 即使汽车,人,建筑等的LOS反射也会产生影响。 此外,其他无线电发射器也可能会出现。