This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:在434Mhz时将RF端口的阻抗与50 Ω PA和LNA的阻抗进行匹配。

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/631681/cc1125-matching-impedance-of-rf-ports-to-separate-50-ohm-pa-and-lna-at-434mhz

部件号:CC1125

我需要匹配CC1125上LNA输入和PA输出的阻抗,以分别分离50欧姆源和负载。 我找不到任何TI应用说明,其中外部放大器与50欧姆阻抗连接,我不确定如何使用数据表中的匹配信息。  

我 意识 到一个可能的解决方案是使用应用手册中的电路和 RF 开关在LNA和PA之间切换,但当信号在IC上有单独的针脚时,这种解决方案让我震惊。  

有人能 提供一些线索来说明如何为该应用设计匹配的网络,甚至可能提供一个示例原理图,说明IC上的PA端口或LNA端口的匹配网络?  

谢谢!  

Daniel Nielsen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅 www.ti.com/.../cc1120em-420-470-rd:
    Rx:移除L193。 L201和C191的相交点为50欧姆。
    Tx:不要将C181连接到TRX引脚,而是将盖上的'1'节点连接到接地。 可以将盖子的值向上或向下调整一个值,以获得最佳阻抗。 P3是一个50欧姆点。

    如果您不清楚如何操作,我可以快速查看您的示意图的这一部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,这正是我想要的。