This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 430BOOST-CC110L:使用频谱分析仪进行CC110L测量

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: CC110L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/630300/430boost-cc110l-cc110l-measurements-using-spectrum-analyzer

部件号:430BOOST-CC110L

您好,

我开发 了基于TI/Anaren RF CC110L的无线电通信。

在没有障碍的情况下,赛道表现良好。 但是,当我将我的板放入汽车时,我会丢失接收的数据包。

因此我继续使用频谱分析仪来鉴定传输的RF信号。

不幸的是,无论是  在868MHz还是在915MHz频段中,我都看不到检测到的RF信号。

请注意,我可以看到其他的,例如汽车遥控钥匙。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    被测设备在车内。

    我假设您在汽车外的某处测量?

    您写的是,您可以看到汽车遥控器,是在车内还是车外?

    请注意,汽车是相当好的法拉第笼子。 这就是天线放置在汽车外部或前车窗玻璃上的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    之三,
    请让我澄清一下:
    >"然而,当我将我的板放入汽车时,我丢失了接收数据包":这辆车是无人驾驶的,而不是汽车(无人机),外壳几乎是塑料的。 此外,我还在尝试捕捉安装在Launchpad上的RF增压器组在开阔空间(RF增压器组和spetcrum分析仪之间没有障碍物,它们被隔离约3个信道)传输的信号。
    “请注意,我可以看到其他设备,如汽车遥控钥匙”:这里,只是为了证明我的频谱分析仪设置良好,而且在CC110L使用的频带内传输时,我可以看到其他源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,
    因此,基本上您不会收到距离发射器3英尺远的任何信号,这强烈表明您的发射器不工作。

    当您可以访问频谱分析仪时,您应首先使用传导(电缆)测量检查增压器组件是否按预期工作)。 您是否在TX和正确的频率等
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    之三,
    你写道:"所以基本上你不会得到任何信号,从3英尺远的距离发射器,这强烈表明你的发射器不工作"。
    不确定,因为我可以看到接收器一侧的RF助推器组在两个板闭合,视线一致,没有障碍物时接收数据包。
    我认为问题是与传输的力量有关的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们有了新的测量值。请参阅下图。

    我的通道 设置为902MHz (TI FW演示),但我看到传输速率为937MHz。

    您对传播信号的享乐有何看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该设计上的Anaren模块使用27MHz XTAL,而不是26MHz。 26MHz是SmartRF Studio的默认值,因此可能是您用于计算RF参数的值。 请使用27MHz XTAL重新运行SmartRF Studio配置工具。

    此致,
    /TA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,我明白了,
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TA,

    频率问题得到了解决。 谢谢你。

    现在,我要解决Tx输出功率问题。

    在进行了一些新的测量之后,我们使用了频谱分析仪。

    我对PATABLE进行了编程,将输出功率设置为最大11/12 dBm。 但是,测量结果显示的最大输出功率约为-15dbm。

    发射器和接收器相邻(10 cm)。

    你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    -输出功率应使用较大的RBW (1 MHz)进行测量
    -您是否使用已知输出功率的电源测试了测量的准确度? 此频谱上没有饱和的最大输入功率是多少?