请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC1125 我的目标是读取 RSSI 1寄存器。 在空闲模式下 ,rssi1寄存器将在 AGC_GAING_ADJUST 0x00处返回一些随机值
我每 秒发送10字节的数据。我在收到数据包后遇到了问题。 RSSI 1始终给出一些随机值(0,2,4),但附加的RSSI字节给出RSSI值(89)。
但RSSI追加状态和RSSI 1寄存器值应相同。我正在GD0中断后收集数据。 我在从cc1125读取数据之前尝试读取RSSI 1寄存器,但RSSI追加字节和RSSI 1寄存器之间存在一些差异
读取RSSI 1寄存器有什么问题? 如何读取RSSI 1寄存器? 请尽快回复。
RSSI1寄存器值=4
RSSI 1附加字节值= 89
RSSI配置设置如下所示
AGC_CFG0.RSSI_VALLE_CNT = 9个样本
AGC_CFG1.AGC_SYNC_Behavior = 同时冻结AGC增益和RSSI。
AGC_GAIN_ADJUST =0x00;
4GFSK调制
偏差5kHz
带宽25kHz