This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:我是否可以在接收期间修改RX FIFO阈值(通过更改FIFO)?

Guru**** 2585245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/629918/cc1101-can-i-modify-the-rx-fifo-thresholds-by-changing-fifo_thr-during-reception

部件号:CC1101

在CC1101数据表中有一些类似的警告:

控制数据包处理功能的寄存器字段只能在CC1101处于空闲状态时更改。

但是,也有例外情况。 具体来说,在数据表的“数据包格式”部分,它给出了PKTLEN和PKTCTRL0在接收过程中被有意更改的示例。

我想知道是否可以在接收期间更改FIFO参数寄存器。  我将从RX FIFO阈值设置为4字节开始。 接收开始后,我想将其更改为更大的值(可能是32字节?)。  然后,在收到数据包后,我会再次将其设置回4字节。

这种方法是否有问题?

谢谢。