This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:同步到传统4FSK传输的最佳方式

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/629861/cc1200-best-way-to-syncronize-to-legacy-4fsk-transmission

部件号:CC1200

我需要同步到传统的4FSK波形,它在帧同步的开头有大约20字节的前导码,而在帧同步中有6字节。 前导码只有+3和-3符号,因此可以使用2FSK解调器(CC1200将其用于前导码和同步字)对其进行解调。 但是,SYNC WORD是4FSK调制的,具有所有状态+3,+1,-1和-3。 同步到此的推荐和最佳方式是什么? 我是否可以仅启用前导码检测器,关闭同步字检测器并使用MCU从数据fifo搜索同步字?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议将前导码的一部分设置为同步字,以确保位同步。 我的经验是,关闭同步字会导致性能下降。

    然后MCU必须在收到的数据包中找到SYNC ETC。