This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1120:不必要的虚假排放

Guru**** 2534300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5166, CC1120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/629319/cc1120-unwanted-spurious-emissions

部件号:CC1120
线程:LM5166中讨论的其他部件,

大家好,支持!

我的客户在CC1120中使用载波TX时遇到问题。 事实上,他们看到了不必要的虚假排放。 电源由LM5166制成(如果需要,我有完整的示意图)。 他们尝试了不同的印刷电路板布局,以避免印刷电路板问题和不同的电源印刷电路板。 他们还尝试了不同的部件,如LMR1.4203万XMK,但他们看到的避免这些虚假辐射的唯一方法是在DC-DC后面添加LC滤波器或LDO。

您能帮我确定此问题的根源吗?

谢谢,此致,

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否通过检查代码等验证他们是否确实发送了CW? 理想情况下,使用SmartRF工作室设置CW。

    我还需要原理图(pdf)和布局(gerber)及其设置/代码用于此测试。

    我假设他们使用实验室电源而不是降压转换器进行了测试?