This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2560:A3DP:溢出-链路断开问题

Guru**** 2581715 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2560, CC2560B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/638683/cc2560-a3dp-overflow---link-disconnection-issue

部件号:CC2560

您好,

我进行了一项使用TinySine作为蓝牙接收器的老化测试。

我发现蓝牙连接断开,在室内进行长时间测试后无音频流。

随附的lgr文件供您查看,并显示用于调试的信息性消息,如下所示:

#25.7535万 0x0.0367万EC1   0x0.0367万EC1   <--- LMP_NOT_ACCEPTED Opcode = LMP_TEST_CONTROL,原因= PDU不允许   

#25.7569万  A3DP:溢出! W:3812 R:3812        [首先出现溢出消息]

#25.7636万 0x36.8288万   0x36.8288万 <---   LMP_NOT_ACCEPTED Opcode = LMP_Scating_Algorithms_res,原因=未知LMP PDU       

#26.6349万 0x3.8002万F    0x3.8002万F    <--- LMP_NOT_ACCEPTED Opcode = LMP_IN_Rand,Reason = Pairing not allowed (不允许配对)  

#26.6938万 acl_data_statistics for LC handle 0:rx bp -0,Tx bp -7.9968万远程nack比率-94   [TX吞吐量低至7.9968万]

#26.7354万 acl_data_statistics for LC handle 0:rx bp -0,Tx bp -0远程nack比率-100  [TX吞吐量降至0并断开连接]

我观察 到,在频繁出现溢出消息后,蓝牙链接将断开连接。

我有以下问题:

1)谁造成了溢出? CC2560或TinySine BT接收器?

2) 溢出是否意味着? 堆栈还是FIFO?

 

巴西

毫升

e2e.ti.com/.../AutoSave-Session-01-_2D00_-TinySine_2D00_TIE2E.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ML,

    这适用于CC2560A还是CC2560B? 此外,您正在使用哪个Service Pack?

    您是否捕获了包括设备重置的日志? 这样,我就可以查看初始化过程,看看其中是否有任何问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于不活动而关闭线程。